Dansk opfinder løser polymer-problem på renseanlæg

Overview_TEXT

Beskrivelse

Efter flere års udviklingsarbejde er den midtjyske opfinder Jan Hansen og hans virksomhed AL-2 Teknik klar til at erobre eksportmarkederne med en fuldautomatisk polymerblander, som aldrig skal renses. Med helt præcis dosering til renseanlæg af alle størrelser. En speciel motorløsning fra Grundfos spiller en central rolle.

Jan Hansen og hans medarbejdere på virksomheden i Hovborg har arbejdet med vandrensning og separation i mange år. For syv-otte år siden var det i høj grad landbruget, der efterspurgte anlæg til gylleseparering, men polymer og landmænd var ikke altid en heldig kombination, konstaterede Jan Hansen.
”Landmændene skulle selv blande polymer, og alle, der arbejder med det stof til daglig, ved, at den mindste smule fugt betyder, at det klumper. Det var ikke nemt for travle landmænd, så jeg begyndte at se på, om vi ikke kunne konstruere en enhed, der kunne dosere, blande og modne polymeren automatisk på en yderst enkel måde,” fortæller den jyske opfinder.

Det blev starten på en udvikling, der hurtigt viste sig at kunne løse polymer-problemer for andre end blot travle landmænd. Resultatet vil spare medarbejderne på renseanlæg i hele Europa for masser af arbejde, fordi polymerblanderen fra AL-2 Teknik aldrig skal renses.

Enkel betjening
Udviklingsarbejdet bød dog på en række udfordringer. Modningen af polymeren sker i en lang, vandret cylinder, hvor blandingen skal være i konstant omrøring. Med motoren placeret for enden af cylinderen var det derfor nødvendigt at forlænge motorens aksel, og det gav Jan Hansen bekymring for driftssikkerheden. Ville en påsvejst aksel være stabil nok, og kunne motoren klare belastningen?

Men så kom Peter Amdisen, salgs- og applikationsingeniør hos Grundfos, forbi.

”Jeg blev helt høj! Peter fortalte mig, at Grundfos kunne levere mig en specialudgave af deres MGE-motor, som er født med en stabil, lang aksel, med akseltætning og med indbygget frekvensomformer. En motor, som vi så selv kunne bygge videre på med gearkasse, motorventiler og en slangepumpe som doseringsenhed, der også er en Grundfos-motor med frekvensomformer. Det hele styres fra en simpel PLC,” fortæller Jan Hansen om den polymerblander, som han nu ikke længere har betænkeligheder ved at sende ud i verden.

”Med Grundfos-motorerne har vi fået en fantastisk driftssikker akselløsning, og den integrerede frekvensomformer gør det muligt at lave doseringen automatisk – lige til at sætte til 220 V og helt enkel at betjene. På displayet indstiller man enten hvor stor en mængde spildevand, polymeren skal doseres til – fx 800 liter med en 0,2% opløsning – eller hvor mange milliliter polymer, der skal tilsættes i timen. Og så bliver det præcis sådan. Uden afvigelser og driftsstop,” lyder det med overbevisning fra Jan Hansen, der i polymerblanderens konstruktion har løst problemerne med ’vingummibamser’ og tilstoppede filtre, som ellers generer de fleste polymeranlæg på renseanlæg.

Slut med ’vingummibamser’
'Vingummibamserne’, som Jan Hansen refererer til, er klumper, der opstår, når polymeren udsættes for fugt. I traditionelle mixere forhindrer disse klumper løberhjulet i at rotere, eller de tilstopper, men både slangepumpen og mixerrøret i Grundfos-enhederne har passage, så der ikke skal bruges tid på at rense.

Også renseanlæg, der anvender teknisk vand til opblanding af polymeren, slipper for tilstoppede ventiler som følge af partikler i vandet. ”Vores polymerblander er bygget til at lade partikler slippe igennem, så ingen steder i udstyret er der behov for rensning,” fortæller opfinderen, der ikke tøver med at give Peter Amdisen æren for, at han fik løst sine motorproblemer og dermed fik banet vejen for en driftssikker, fuldautomatisk løsning. ”Peter har været rigtig, rigtig god. Han findes ikke bedre…”

Og polymerblanderen fra AL-2 Teknik – den findes i udgaver, der er dimensioneret til polymerblandinger fra 20 milliliter i timen til 25 liter og til håndtering af fra 40 liter til 5 m3 vand.

FAKTA OM POLYMER
Polymer (udtales med tryk på sidste stavelse) kaldes også for flokningsmidler. Det er en naturlig eller kemisk forbindelse, der får de faste stoffer i spildevand til at samle sig og bundfældes, så det er nemt at samle op. Polymer blandes af enten fast eller flydende grundmateriale og findes i et utal af varianter afhængig af, i hvilken sammenhæng, det anvendes. Efter en modningsproces i polymerblanderen opfører stoffets molekyler sig som ’blæksprutter’ med fangarme, der samler de partikler, de kommer i forbindelse med.

Emne:

Efter flere års udviklingsarbejde er den midtjyske opfinder Jan Hansen og hans virksomhed AL-2 Teknik klar til at erobre eksportmarkederne med en fuldautomatisk polymerblander, som aldrig skal renses. Med helt præcis dosering til renseanlæg af alle størrelser. En speciel motorløsning fra Grundfos spiller en central rolle.

Sted:

Danmark

Virksomhed:

Grundfos DK A/S

Related Products_TEXT