Et lykkeligt ægteskab på pumperne i Kristrup

Overview_TEXT

Beskrivelse

En historie om en 100-årig, der har fundet ”den eneste ene”

Der kunne have været guldbryllup for et par år siden.

Men i starten var man ”bare gode venner”- selvom 100 års fødselaren fra Kristrup måske allerede dengang var lidt lun på nabokommunens kvikke yngling. Først i begyndelsen af 1990’erne, besluttede man sig for ”den eneste ene”.

Siden har troskaben hersket, og intet andet pumpefabrikat end Grundfos har efterfølgende haft plads i hjertet af Kristrup Vandværk.

Man kan godt få fornemmelsen af et rigtigt godt ægteskab, når man hører formanden for Kristrup Vandværk, Peter Wolff, fortælle om samarbejdet udvikling, siden den spæde start i forbindelse med vandværksbyggeriet i 1953, hvor der står Grundfos på såvel værkets dykpumper som det avancerede udpumpningsanlæg.

Stolthed og tillid
”Jeg tror, at Grundfos er lidt stolte af os – og vi har til gengæld fuld tillid til folkene fra Bjerringbro”, lyder det fra Peter Wolff. ”Grundfos har adskillige gange vist os frem for delegationer fra ind- og udland, og det kan de også roligt gøre, for det er et særdeles velfungerende anlæg, de får at se. Og de kan være sikre på, at vi taler pænt om samarbejdet – for det er samarbejdspartnere, vi er. Vi oplever ikke hinanden som kunde og leverandør.”

Vi har tjent mange penge på en vedligeholdelsesaftale med Grundfos, for udviklingen – specielt inden for besparelser på pumpernes energiforbrug – sker med lynets hast. I det hele taget udvikler pumperne og vandværksteknologi sig enormt i disse år. Så er det rart – når man som jeg er født nysgerrig – har en leverandør, der virkelig går op i at holde os orienteret og ikke mindst svare på vores spørgsmål og lytte til vores erfaringer”.

Fra småt til verdensformat
Det begyndte småt for dét, der i dag er én af verdens største pumpekoncerner. Fra stempelpumpe med integreret tryktank i 1944 udviklede sig hastigt med nyskabende idéer og den første ingeniør tog plads ved tegnebordet i 1953. Og så var det slut med småproduktion – det handlede nu om masseproduktion.

Fart på udviklingen
Den teknologiske udvikling i verden tog fart, og hvert årti kunne præsentere sine tigerspring, der hurtigt fandt vej til de stadig mere og mere avancerede pumper. Energikrisen i 70’erne vendte op og ned på en masse ting – og satte skub i mindst lige så meget. Med introduktion af de såkaldte in-line pumper brød Grundfos med alle kendte principper om opbygning af pumper – nu kom vandet ind i samme niveau, som det blev pumpet ud. Cirkulationspumper blev præsenteret med luftkøling i stedet for vandkøling, og man begyndte selv at fremstille sine motorer på fabrikken i Bjerringbro, samtidig med at Grundfos åbnede afdelinger i en lang række lande.

Mere end det rene vand
I slutningen af 70’erne betød de nye pumpekonstruktioner, at Grundfos nu kunne tilbyde pumper til spildevandpumper.

Midt i en periode, hvor energiforbruget var i fokus, betød de elektroniske løsninger, at pumperne ikke længere behøvede at køre med konstant hastighed - uanset hvor meget eller lidt pumpetryk, der var behov for.

Der spares på energien
Energibesparelser har siden været ét af nøgleordene i udviklingen af pumper. I slutningen af 90’erne var mere end 400 medarbejdere beskæftiget i udviklingsafdelingerne hos Grundfos. Både ny motorteknologi og nytænkning i konstruktionen af cirkulationspumper, gav meget store besparelser på el-regningerne hos såvel private som professionelle brugere.

Udviklingen er gået så hurtig, at tusindvis af danske boligejere i dag kan spare mange penge om året på elregningen ved at udskifte deres gamle cirkulationspumpe med en ny sparepumpe. Derfor har Grundfos taget initiativ til en ny, fælles europæisk energimærkning af cirkulationspumper, der gør det muligt at se, om den nye pumpe er en kategori A-sparepumpe.

Også på landets vandværker spares der energi med ny pumpeteknologi. Det gælder også i Kristrup, hvor alle fem boringer er udstyret med Grundfos dykpumper og et avanceret Vlt-styret udpumpningsanlæg som afløser for tidligere tiders hydroforer.

Kristrup er klar til fremtiden. Og Grundfos er med. Klar til 100 år mere...

Emne:

Siden den spæde start i forbindelse med vandværksbyggeriet i 1953, har der stået Grundfos på såvel værkets dykpumper som det avancerede udpumpningsanlæg.

Sted:

Kristrup

Virksomhed:

Kristup Vandværk