Fra Pumpehus til balsal - kompakt udskiftning

Overview_TEXT

Beskrivelse

Der blev plads til overs og sikker vandforsyning, da Vester Torup sendte det 40 år gamle anlæg på pension og valgte en luksusløsning fra Grundfos

”Balsalen”, som vandværkets formand, Jesper Bach Andersen, kalder pumperummet, afslører nok, at stedet tidligere har huset større installationer end ”den bette konsol”, som foruden kaffebordet er det eneste, der i dag befinder sig i rummet.

”Den bette konsol” er en jysk betegnelse for et Grundfos Hydro MPC-E anlæg med 3 stk. CRIE5-8 pumper og avanceret MPC-pumpestyring. For her – nogle få kilometer fra Fjerritslev og Jammerbugten – besluttede vandværksbestyrelsen sig for, at skulle der investeres i nyt, skulle det være det bedste. Og der skulle investeres.

Sikkerhed!
”Det var ikke af storhed,” konstaterer Jesper Bach Andersen. Det gamle anlæg var fra 1957, og formanden var mildt sagt rystet over det han så, da de to gamle hydroforer blev klippet fra hinanden. Men i fremtiden behøver hverken vandværkets bestyrelse eller sognets 620 beboere at bekymre sig om kvaliteten af de ca. 30.000 m3 drikkevand, der hvert år hentes op fra værkets tre boringer. I det nye anlæg er manifolden en del af den komplette installation.

Sikkerhed har også på andre områder været afgørende for valget af Grundfos løsningen, der først blev truffet efter at en række andre leverandører havde præsenteret deres forslag til en løsning. 

”Det handler også om, at vi får sikkerhed for, at det er en investering, hvor både kvalitet og teknologi er fremtidssikret. Og vi skal have sikkerhed for, at vi får en løsning, der kan betjenes uden fagkundskaber. Hvad brugervenlighed angår, så kan det vist ikke blive nemmere end med MPC-styringen fra Grundfos,” lyder det fra den erfarne formand.

Overbevisende argumenter
Er al snakken om energibesparelser ikke bare et salgsfif? Alt dét – og meget mere – kom der svar på i Bjerringbro. Gennem eksempler på forskellige løsninger dokumenterede salgsingeniør Poul Bøgelund Johansen fra Grundfos, at løsninger, der ved første øjekast ser ud til at være dyrere, hurtigt tjenes hjem og bliver til en god forretning. Indtjeningen kommer både fra energibesparelser, der nemt kan være på 30%, og gennem meget lave vedligeholdelsesudgifter.

Hos Grundfos arbejder man med begrebet ”levetidsomkostninger”, der er summen af både pumpens pris, energiforbrug og serviceomkostninger i det antal år, pumpen er i drift. ”Og jeg kan godt afsløre, at Levetidsomkostninger er et meget overbevisende salgsargument for os i disse år,” siger salgsingeniøren, der nu ikke så meget bliver opfattet som sælger, men snarere som en meget troværdig rådgiver af Henning Agesen.

”Det kan anbefales”
Spørgsmålet er så, om anlægget i Vester Thorup kører som det skal? ”Ja!” lyder det prompte fra Jesper Bach Andersen. ”Der var lige lidt i starten, men det var Grundfos rigtig gode til at få løst. Mange er interesserede i at høre, om vi nu også sparer så megen energi, som vi er stillet i udsigt. Det kan jeg ikke svare rigtigt på endnu, for totalt set har vi vist brugt lidt mere, end vi plejer i år. Men det skyldes arbejdet med udskiftningen. Når jeg aflæser kW-måleren på systemet, så bruges der ikke ret meget til driften. Så jeg tror, besparelsen på 30% kommer. Ellers skal de nok få det at vide.”


    Facebook Twitter LinkedIn

Emne:

”Det handler også om, at vi får sikkerhed for, at det er en investering, hvor både kvalitet og teknologi er fremtidssikret"

Sted:

Vester Torup

Virksomhed:

Vester Torup Vandforsyning