Tørtopstillede pumper på rensningsanlægget

Overview_TEXT

Beskrivelse

I tre år har man i Nordborg høstet erfaringer med tørt opstillede pumper på kommunens renseanlæg. ”Det er nok fremtidens løsning,” lyder konklusionen. 

Det var et besøg hos kollegaen i Aabenraa, der fik driftsleder Ole Larsen fra Nordborg i Sønderborg Kommune til at vælge en løsning med tørt opstillede pumper, da pumpestationen i Guderup skulle udskiftes.

I Aabenraa var erfaringerne gode, så Ole Larsen vurderede, at man også i Nordborg ville kunne få en driftsikker løsning. Her er der ganske vist tale om en hovedpumpestation, der skal forsyne en 225 mm tryksat ledning på 977 meter med en løftehøjde på godt 21 meter. Efter en snak og nogle beregninger sammen med den ”huskendte” projektsalgsingeniør Bent Rasmussen fra Grundfos var løsningen klar til at tage i brug i 2003.

”Det er ren luksus!”
Det blev to Grundfos S1-pumper, der blev sat til at sørge for pumpestationens daglige mængde af spildevand på 3-400 m3, og meldingen lyder, at den valgte løsning ”er ren luksus”. Ole Larsen fortæller: ”Pumperne er placeret i en tør bygning et par meter over vandspejlet, så nu er det slut med at tage turen ned i sumpen og rage efter tingene, når pumperne skal serviceres. Og det skal de i øvrigt sjældent, for vi har valgt at udstyre pumperne med SmartTrim. Det betyder, at vi kan justere pumperne til maksimal virkningsgrad, uden at det er nødvendigt at skille pumperne ad.”

Ole Larsen har gjort op, at pumperne kun er blevet justeret tre gange i løbet af de første tre år.

Tørt opstillede pumper vinder frem
Hos Grundfos kan man bekræfte tendensen. Både Bent Rasmussen og salgsingeniør Poul Bøgelund Johansen siger, at trenden i udlandet går i retning af tørt opstillede pumper i stedet for de dykkede typer. Hensynet til renseanlæggenes medarbejdere tæller efterhånden så meget, at kommuner og virksomheder er parate til at betale den lidt dyrere pris for en sådan installation. Og en del af merudgiften hentes i øvrigt hjem gennem besparelser på service og vedligeholdelse. Jeg må sige, at Grundfos til fulde har levet op til vores vurdering af, at de er unikke og det mest driftssikre valg,” fortæller Ole Larsen.

”Serviceniveauet er også bare i orden!”
Men det er ikke kun produktkvaliteten, der gør Ole Larsen til en tilfreds kunde. Også når det handler om den personlige kontakt, er der klap på skulderen til folkene fra Grundfos. Som det bliver sagt på sønderjysk: ”De har de rigtige støvler, og de har dem på.”

Det er bl.a. Bent Rasmussens mangeårige erfaring og indsigt i dagligdagen på et renseanlæg, Ole Larsen hentyder til. ”Han kender vores hverdag og arbejdsbetingelser, så er der det mindste, der ikke fungerer optimalt, klarer han det i en håndevending.

Serviceniveauet hos Grundfos er bare i orden, og det er ikke kun mig, der synes det – alle mine folk, der har kontakt med Grundfos, er så glade for samarbejdet.”

Emne:

Driftsleder Ole Larsen fra Nordborg valgte en løsning med tørt opstillede pumper, da pumpestationen i Guderup skulle udskiftes.

Sted:

Nordborg og Guderup

Virksomhed:

Sønderborg Kommune