Ovenpå igen

Tilmeld dig nyhedsbrev
Benyt lejligheden til at holde dig informeret om Grundfos-nyheder og -events. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Fakta

Emne:

Pumpeinstallationerne flytter op på jorden, leveret og klar til brug.

Sted:

Haderslev

Virksomhed:

Haderslev Forsyning

 Download (PDF)

Oversigt

Da en trykforøgerstation blev sat under vand, måtte der tænkes nye tanker. Nu er Haderslev Forsyning oven vande med en løsning placeret i en standardoverbygning fra Grundfos.

Mens driftsmester Karina Filtenborg og hendes medarbejdere i Haderslev Forsyning fik etableret en midlertidig løsning, blev salgsingeniør Poul Bøgelund Johansen fra Grundfos sat på sagen for at finde ud af, hvordan en lignende situation kunne undgås i fremtiden.

Ny pumpestation i hus
”Tendensen er jo, at pumpeinstallationerne flytter op på jorden, så da Poul præsenterede os for tanken om at etablere en ny station i en overbygning, var det os ikke fremmed,” fortæller Karina Filtenborg. ”Vi bruger allerede standardoverbygningerne fra Grundfos til flere af kommunens spildevandspumper, og her er erfaringerne gode.”

Det var ganske vist første gang, at man havde problemer i Haderslev med oversvømmelse i en pumpebrønd, men bl.a. de meget bedre arbejdsforhold i huset, talte for løsningen. At der samtidig er en fornuftig økonomi i de præfabrikerede huse, at overbygningen kommer fiks og færdig og både materialevalg og udformning udstråler kvalitet gjorde, at Haderslev fik sin første overbygning til byens vandforsyning. Det har Karina Filtenborg ikke fortrudt, og på spørgsmålet om, hvordan en overbygning passer ind i landskabet, lyder svaret: ”Det er et pænt hus – det er det, vi hører fra folk.”

Leveret – klar til brug
”Selv om der er tale om standardhuse, er der fleksibilitet i valget af pumpeløsninger. Med en størrelse på 2,5 x 2,5 meter eller 3 x 3 meter er der god arbejdsplads rundt om pumperne. Husene leveres samlet inklusiv betonfundament, pumper og styringer, indvendig og udvendig belysning, vaskearrangement og slangetromle plus hejseudstyr med løbekat og kranskinne. Det eneste, der skal være klar, når vi kommer, er den eksterne rør- og eltilslutning og et vibreret underlag af sand eller stabilgrus. Så kan pumpestationen være køreklar i løbet af nogle timer.”

Sådan var det også i Haderslev, hvor kommunens folk selv sørgede for tilslutningens, mens en servicemontør fra Grundfos tog sig af indkøringen af det nye trykforøgeranlæg, der er et TFA-anlæg af typen Hydro Multi E med 2 stk. CRE5-4-pumper samt flowmåler.


Kontakt

Kontakt os venligst for yderligere information, hvis du har brug for en lignende løsning.

Giv os din vurdering

Hvordan vil du beskrive din oplevelse på vores hjemmeside?



Yderligere kommentar

E-mail