Pumpestyringer kan være energislugere i Hammel

Overview_TEXT

Beskrivelse

Valget af markedets mest energivenlige pumpestyring kan betyde op til 12 % energibesparelse, viser erfaringerne fra Hammel Vandværk.

”Det er de færreste, der tænker på, at pumpestyringen kan have en rolle som energisluger.” Meldingen kommer fra salgsingeniør Poul Bøgelund fra Grundfos. Virksomheden har for alvor sat fokus på styringssystemernes betydning for energiforbruget i et trykforøgeranlæg efter introduktionen af selskabets nye Hydro MPC.

Der kan faktisk være op til 12 % at spare på elforbruget i forhold til bare forrige generation af pumpestyringer, viser resultaterne fra en række forsøg. Det er blandt andet vandværket i den jyske by Hammel, der har lagt pumper til en sammenlignende test af forskellige pumpestyringer. Vandværksbestyrer Finn Kjær var initiativtager til prøvekørslen:

”Jeg havde undret mig over, at mit 2-3 år gamle Multi-E anlæg på Finlandsvej tilsyneladende brugte meget mere strøm pr. kubikmeter end en anden styring, som vi har installeret på værket på Sallvej. Multi-E anlægget havde afløst et traditionelt hydroforanlæg, og jeg var klar over, at det ville betyde et øget elforbrug – måske omkring 10 % – men i virkeligheden så det ud til at være væsentligt mere.”

Finn Kjær luftede sine frustrationer for Poul Bøgelund, der pudsede udviklingsfolkene hos Grundfos på sagen, for ”umiddelbart skulle det ikke være tilfældet”, mente salgsingeniøren fra Bjerringbro.

Sammenligningen var ”æbler og pærer”
I første omgang lavede ingeniørerne fra Grundfos en række programændringer i softwaren for at forsøge at optimere styringen. Det gav resultater, men så var det, at man gravede videre i problematikken, og tallene for tilgangstryk og udgangstryk kom på bordet. For det ene anlægs vedkommende var der tale om et tilgangstryk på 1,8 bar og et udgangstryk på 3,1, hvilket gav et energiforbrug på 0,112 kW/h pr. m3. For Multi-E systemets vedkommende var tallene 1,7 ind og 3,8 ud – altså en forskel på 2,1 bar i modsætning til 1,3 bar.

Det betød, at energiforbruget for Multi-E var på 0,156 kW/h pr. m3 før justeringen og 0,145 kW/h pr. m3 efter, men med en højere trykforøgelse. Multi-E løsningen var altså ca. 8 % bedre end ”konkurrenten”, når man så på systemets virkningsgrad, efter indjusteringen, men med en højere trykforøgelse.

Nok Danmarks mest energibesparende
Resultaterne viser, at MPC-løsningen sparer mere end 11 % energi i forhold til anlægget på Sallvej. Besparelsen i forhold til Multi-E styringen er på 6 % – det skyldes først og fremmest, at MPC-løsningen har løbende energioptimering og en forbedret stopfunktion.

Meget brugervenlig pumpestyring
Men tilbage til Finn Kjærs begejstring for sin nye Hydro MPC: ”Brugervenligheden er meget stor. Det var heller ikke svært med Multi-E løsningen, men her skulle vi have fat i fjernbetjeningen, hver gang der skulle aflæses og ændres på tingene. På MPC-enheden kan alle informationer aflæses på et stort display – både som grafiske billeder, der er så klart udformede, at selv ikke-fagfolk kan være med og som tabeller, kurver og tekster, der fortæller alle detaljer om pumpernes drift.”

Emne:

Der kan faktisk være op til 12 % at spare på elforbruget i forhold til bare forrige generation af pumpestyringer, viser resultaterne fra en række forsøg.

Sted:

Hammel

Virksomhed:

Hammel Vandværk