SEG AUTOADAPT gjort alting meget nemmere for os

Overview_TEXT

Beskrivelse

SEG AUTOADAPT-programmet har fået en flyvende start i Danmark. Siden lanceringen er pumperne blevet valgt til en lang række projekter, og i visse tilfælde har de endda erstattet pumper, som allerede var valgt til igangværende projekter. For eksempel havde en kunde oprindeligt valgt standard SEG-pumpen til første etape af et projekt, men da de så den nye AUTOADAPT-udgave, besluttede de at bruge denne til alle etaper, herunder også den igangværende.

En samlet enhed
Tom Thomsen fra Grundfos DK A/S sammenfatter fordelene ved den nye SEG AUTOADAPT-pumpe således: "Den største fordel for alle er i virkeligheden, at man får én enhed med både pumpe, styring og niveaumåling. Pumperne er særdeles intelligente og kræver ingen eksterne sensorer. Det nedbringer tidsforbruget til fejlfinding betydeligt, f.eks. når man skal finde årsagen til et pumpestop. Er det pumpedelen, det er galt med? Eller styringen? Måske er det tryktransmitteren? Med SEG AUTOADAPT kan man ganske enkelt tage pumpen op af brønden, sætte en ny ned – og i kun én arbejdsgang har man skiftet både pumpe, styring og tryktransmitter. Den fejlbehæftede pumpe tager man med og reparerer hjemme på værkstedet. Problemer kan løses næsten med det samme. Vi er overbeviste om, at når folk først har prøvet AUTOADAPT-udgaven, vil de ikke ønske at gå tilbage igen."

Pionererne
Et af de første danske projekter med SEG AUTOADAPT-programmet fandt sted i Guldborgsund, hvor landinspektørfirmaet Rasmussen & Kragh har mange års erfaring med kloakprojekter. Carsten Kragh blev af de lokale myndigheder bedt om at håndtere tre separate projekter, hvor der var behov for pumpestationer. Han beskriver projektet således: "Den første etape af projektet var ikke så omfattende, men bød på noget helt nyt. Grundfos vandt licitationen på de pumpestationer, der skulle betjene 73 adresser, og alle disse stationer var udstyret med SEG AUTOADAPT-pumper." Siden da er projektet vokset i omfang, og de 73 oprindelige pumpestationer er blevet til over 200, hvilket har betydet, at der for nylig er afgivet en ordre på yderligere 600 pumper til de næste etaper.

Standardiserede løsninger er en kæmpe fordel
"Kunden oplever mange fordele ved at have en standardiseret løsning i sine pumpestationer," forklarer Carsten Kragh. "Det gør service og vedligeholdelse en hel del lettere for driftspersonalet. Lige fra begyndelsen har de udtrykt en positiv interesse for det nye SEG-program – en interesse, som har vist sig at være yderst berettiget."

Carsten Kragh tøver ikke, når han bliver spurgt om fordelene ved SEG AUTOADAPT -programmet: "De er særdeles intelligente, og brugervenligheden er i top. Det faktum, at der ikke er nogen eksterne sensorer, gør serviceringen væsentlig enklere." Han fremhæver desuden, at den nemme adgang til information og dokumentation er en fordel, når man kommunikerer med både grundejere og vandforsyningsselskaber.

1.000 husstande skal tilsluttes kloakkerne
Guldborgsund var kun begyndelsen. Mange andre projekter er fulgt efter. Et af de største danske projekter med SEG AUTOADAPT-programmet udføres for øjeblikket af Gribvand Spildevand. Her har man gennem omkring 20 år haft planer om at slutte afsidesliggende sommerhuse, helårshuse og gårde til hovedkloaksystemet, men det er først for nylig, at de lokale myndigheder har taget den endelige beslutning: De omkring 1.000 husstande i området skulle så hurtigt som muligt tilsluttes det offentlige kloaksystem, og arbejdet skulle begynde omgående.

Etape 1 begynder
Efter den offentlige høringsproces blev etape 1 af projektet, som omfattede i alt 150 pumpestationer, udbudt i licitation. De forskellige forslag blev alle forkastet, indtil Grundfos og en anden stor pumpevirksomhed præsenterede deres løsninger. I sidste ende vandt Grundfos begge licitationer på etape 1, som var opdelt i henholdsvis store og små pumpestationer.

SEG-pumper valgt
På dette tidspunkt skulle pumpestationerne til Gribvand-projektet forsynes med standard SEG-pumper. De lokale myndigheder satte fart på processen, idet de udbød etape 2 og 3 – i alt ca. 860 pumpestationer ud over de 150 fra etape 1 – i licitation samtidig.

Da etape 2 og 3 blev udbudt i licitation, var SEG AUTOADAPT-udgaven blevet lanceret, og eftersom licitationen omfattede alle dele til pumpestationerne og installationerne, kunne den nye SEG-model faktisk reducere de samlede omkostninger til installationen. Efter at have set de nye modeller spurgte de lokale myndigheder, om det var muligt at udskifte de første 150 standard SEG-pumper med SEG AUTOADAPT-modeller, så alle pumpestationer fik ens udstyr. Det blev gjort med det samme.

"Vi kunne med det samme se pointen"
Projektet blev igangsat i 2009 og forventes afsluttet ved udgangen af 2012. Selvom det stadig er tidligt at sige ret meget, så har den generelle reaktion på det nye pumpeprogram været nysgerrighed og positiv overraskelse. Som Sheila Behzadi fra Gribvand Spildevand siger: "De nye SEG AUTOADAPT-pumper er stadig ved at blive installeret – kun nogle få er i drift på nuværende tidspunkt – så det er for tidligt at sige noget konkret om vores oplevelse af pumperne i det daglige. Men lige fra begyndelsen kunne vi se fordelene ved AUTOADAPT-udgaverne: intelligens, fuld integration, intet behov for konstant central overvågning via eksterne systemer. Alt dette har været med til at overbevise os. Desuden oplever vi, at Grundfos-folkene er lette at snakke med, og når der har været begyndende problemer, har vi haft en god dialog på vores regelmæssige møder."

Helt nye muligheder for Grundfos
"Dette produkt forandrer virkelig markedet og giver Grundfos en unik mulighed for at skille sig ud," siger underdirektør hos Grundfos’ danske salgsselskab, Steen Stephansen. "Det viser, at vi virkelig mener det, når vi siger, at vores innovationsprojekter er baseret på vores kunders behov. Det viser også, at det er muligt at integrere en masse intelligens i en pumpe uden brug af eksterne enheder til at styre pumpen og måle niveauet i sumpen, hvilket er forbundet med høj risiko."

En sand plug 'n pump-løsning
Hans holdninger deles af Christian Poulsen, som er seniorsalgsingeniør hos Grundfos. "Fra et installations- og idriftsætningssynspunkt har SEG AUTOADAPT gjort alting meget nemmere for os. Her er tale om en sand plug 'n pump-løsning, og det er selvfølgelig også rart at vide, at den daglige drift fortsat vil være enkel for vore kunder."

SEG AUTOADAPT fås på nuværende tidspunkt på alle 50 Hz-markeder verden over



    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Emne:

SEG AUTOADAPT-programmet har fået en flyvende start i Danmark siden lanceringen.

Sted:

Gribskov

Virksomhed:

Gribvand Spildevand