Meet the Energy Challenge NOW

Pumper er den bedste mulighed for at spare energi

For mange mennesker kommer det som en overraskelse, at pumper står for hele 10 % af det globale elforbrug. Men pumper har også et fantastisk potentiale for at reducere elforbruget, bl.a. ved at reducere udledningen af CO2 via eksisterende teknologi. Det skyldes, at de fleste pumpeinstallationer er ineffektive helt uden grund. Det skal der laves om på nu.
Hvis alle skiftede til pumper med høj virkningsgrad, kunne vi spare 4 % af verdens samlede elforbrug her og nu.

Tiden er kommet: Meet the Energy Challenge NOW.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati