Energicentralen vinder varmepumpe-pris

13. maj 2014

Energicentralen vinder varmepumpe-pris

Titlen som Heat Pump City of the year 2014 går til Viborg Kommune, der med Energicentralen på Grundfos havde det bedste projekt i finalefeltet.

Heat Pump City of the year 2014. Den titel kan Viborg Kommune smykke sig med det næste års tid. Projektet, der ligger til grund for prisen er Energicentralen, som ligger på Jørgens Allé i Bjerringbro. Hovedarkitekterne bag Energicentralen er Grundfos og Bjerringbro Varmeværk. Driftsleder Charles Hansen fra Bjerringbro Varmeværk havde på fornemmelsen, at projektet ville have gode chancer for at løbe af med sejren.

- Udover selve den tekniske løsning, så er det et helt unikt projekt, fordi vi har strikket en model sammen, som både gavner Grundfos, varmeværket og ikke mindst forbrugerne, siger han.

Anlægget er blandt de største i Europa, som er bygget på et samarbejde mellem en privat virksomhed og et varmeforsyningsselskab. Løsningen udnytter, at Grundfos skal have kølet maskinerne samtidig med at varmeværket får tilført varme fra kølemaskinerne, som de kan sende ud til gavn for byens borgere, der sparer penge. Rent faktisk er det muligt at dække 15 procent af varmebehovet i Bjerringbro By.

International opmærksomhed
Senior Project Manager Klaus E. Christensen fra Grundfos har været med hele vejen fra ide til virkelighed, og det glæder ham, at Energicentralen får international opmærksomhed.

- Det er dejligt, at der er så stor interesse og opmærksomhed omkring vores setup, og netop det faktum, at en privat virksomhed og et varmeværk indgår i et meget tæt samarbejde er noget, som har fået folk op af stolene, siger han og forklarer, at der kan laves anlæg alle de steder, hvor der er et behov for at nedkøle maskiner og udnytte varmen.

Klaus E. Christensen skal sammen med Charles Hansen og en repræsentant fra Viborg Kommune til Berlin for at blive hædret. Det er European Heat Pump Association, der star bag kåringen og selve fejringen foregår den 19. maj ved en middag i Berlin, som bliver holdt i forbindelse med European Heat Pump Forum.

Det er fjerde gang, at European Heat Pump Association uddeler prisen, og faktisk var det Bornholms Regionskommune, der løb af med sejren, da prisen for første gang blev uddelt i 2011.