Et bedre hjem er et par klik væk

03. november 2014

Et bedre hjem er et par klik væk

Energisamarbejdet BetterHome er nu klar med en hjemmeside, hvor forbrugerne hurtigt kan danne sig et indtryk af deres potentiale for energibesparelser i hjemmet.

Energisamarbejdet BetterHome har taget endnu et skridt mod grønnere horisonter for danskerne, da hjemmesiden www.betterhome.today har fået luft under vingerne. Herfra kan forbrugerne med ganske få klik skabe sig et overblik over potentialet for energioptimeringer i deres boliger.

- De bliver præsenteret for vores inspirationspakker, og med udgangspunkt i deres BBR-data, boligens energiforbrug og deres tanker om energirenovering af hjemmet udregnes et anslået energibesparelsespotentiale, forklarer Niels Kåre Bruun, direktør for BetterHome.

Herefter kan man indtaste sine kontaktoplysninger, så en af de håndværksmestre, der landet over er med til at gøre boligerne grønnere, kan tage kontakt med et tilbud.

Energisamarbejdet BetterHome blev startet i foråret. Det er resultatet af et samarbejde mellem en række danske industrisværvægtere med høj ekspertise inden for grønne teknologier, og det skal gøre det lettere for boligejere at energioptimere deres hjem. Grundfos er en af initiativtagerne til BetterHome.

Bygger bro
Gennemsigtighed og let tilgængelighed er blandt nøgleordene for energisamarbejdet, og tanken om at tilbyde et let overskueligt produkt har også sat sit præg på hjemmesiden. Ruten til konkret viden om gevinster og veje til energibesparelser er her blevet gjort så kort som muligt.

- Det, der oftest afholder boligejerne fra at energirenovere boligen er, at det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over hvor meget, de kan spare ved at vælge de forskellige løsninger – og BetterHome skal bygge bro over lige præcis dét, siger Niels Kåre Bruun.

I det store billede er besparelserne ved energioptimeringer også til at få øje på. Det vurderes således, at moderate optimeringer på boliger bygget fra 1960-1990 vil kunne resultere i årlige energibesparelser på 10-15 milliarder kroner. Så det er bare at tage fat.

- Der er flere lavt hængende frugter i den danske boligmasse, men desværre venter alle på alle. Nu har vi så valgt at gå forrest og vise i praksis, at økonomi og energieffektiviseringer går hånd i hånd. Dermed står vi endnu stærkere i dialogen med politikerne, siger Jørgen Bjelskou, Public Affairs Director hos Grundfos.

BetterHome er lanceret af fire af de store, danske producenter af energibesparende teknologier og kvalitetsløsninger, Danfoss, Rockwool, Velux og Grundfos.

Energi til bygninger repræsenterer hele 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark.

78 procent af brugerne vil ifølge undersøgelser energiforbedre deres boliger, hvis det kan give mærkbare og hurtige besparelser.