Frankrig er i front med at spare vand

16. august 2013

 Frankrig er i front med at spare vand

Det franske produktionsselskab har indført en metode, der har potentiale til, at koncernen kan bringe sig et stort skridt videre mod vandstrategiens sparemål.

I 2025 skal forbruget af vand i koncernen ifølge den nye vandstrategi være bragt ned på det halve af, hvad det var i 2008. Det mål var endnu ikke formuleret, da det franske produktionsselskab allerede i 2004 indførte en metode, der reducerede forbruget af vand med hele 90 procent. Hvis metoden kopieres i resten af koncernen, skønnes det, at den kan få det samlede vandforbrug til at falde med op mod en tredjedel.

Olie skilles fra vand
Metoden går i al sin enkelhed ud på at genbruge vand, der i en støbeproces bliver forurenet med tre-fem procent olie.

Sabine Muller, der er Health, Safety and Environment Manager i det franske produktionsselskab, forklarer, at alt det forurenede vand tidligere måtte sendes ud af huset for at blive behandlet hos en virksomhed med speciale i den type spildevand.

- Efter at vi i 2004 installerede et anlæg, der kan destillere vandet her på fabrikken, behøver vi ikke sende alt vandet til behandling, men kan nøjes med en lille, koncentreret del. Resten af vandet kan genbruges, og dermed er selskabets totale forbrug af vand faldet med hele 90 procent, forklarer Sabine Muller.

Stort potentiale
Tom Palle Hansen, Senior Facility Management Consultant, skønner, at der ville være masser af vand at spare, hvis metoden fra Frankrig blev udbredt til produktionsselskaberne i resten af koncernen.

- I princippet kan metoden anvendes alle steder, hvor kølevand og smøremiddel blandes sammen – det vil sige i komponent-vaskere og i forbindelse med alle former for bearbejdningsmaskiner som eksempelvis fræsere. Mit bedste gæt er derfor, at vi kunne spare omkring 30 procent af alt det vand, der indgår i produktionen i hele koncernen, siger han.

Hver dråbe tæller
Ifølge Tom Palle Hansen er metoden ekstremt gavnlig for miljøet. Først og fremmest fordi den sparer vand, men også fordi et eksternt affaldsselskab skal bruge langt mindre energi til at behandle spildevandet, når mængden reduceres kraftigt.

Senior Engineer i Group Environment, Health and Safety, Helle Nystrup, håber, at det gode eksempel fra Frankrig vil brede sig som ringe i vandet.

- Jeg ved, at Ungarn allerede har sat et lignende initiativ i gang, og flere er formentlig på vej. Det er godt, for hver en dråbe vand, vi kan spare, tæller, og det er vigtigt, at vi sætter ind de steder, hvor det gavner mest. Men det er også vigtigt, at de initiativer, vi sætter i gang for at spare vand, er så energieffektive som overhovedet muligt, så vi ikke mindsker ét miljøproblem ved at gøre et andet større, siger hun.

Helle Nystrup gør opmærksom på, at der stadig er mange lavt hængende frugter, når det gælder om at spare på vandet. De kan ifølge hende findes via en enkel metode, der blev præsenteret på koncernens EHS-konference i maj.