Kraftfulde pumper beskytter storby i USA

19. juni 2015

Kraftfulde pumper beskytter storby i USA

Over en million mennesker i Louisville, Kentucky, er afhængige af, at pumpestationerne konstant kører perfekt og holder Ohio River på sikker afstand af indbyggernes boliger.

Den imponerende Ohio River strækker sig over hele 1.579 km fra Pennsylvania i øst til Illinois i vest. I flere århundreder har folk slået sig ned langs dens bredder. Den er en kilde til liv, men har også en potentielt ødelæggende kraft for beboerne langs dens bredder. Og det gælder i særdeleshed for Louisville i Kentucky. Byens 1,2 millioner indbyggere bor lige ved det bredeste og dybeste sted på den lunefulde flod, der op til flere gange har vist tænder. Da floden tilbage i 1937 løb over sine bredder, og 70 procent af byen stod under vand, kostede det ni mennesker livet. Det husker man stadig den dag i dag. For at denne tragedie ikke skulle gentage sig, besluttede den amerikanske hærs ingeniørkorps at bygge en række kontrolstationer langs floden. En af kontrolstationerne blev færdiggjort i 1952, og den var udstyret med syv enorme vertikalpumper fra Peerless. Pumperne har i mere end 60 år arbejdet i døgndrift for at beskytte borgerne i Louisville mod vandmasserne, og derfor var det nu på tide at udskifte dem. Og det skulle selvfølgelig være med nye pumper fra Grundfos-brandet Peerless.

Pumper med power
De syv nye pumper til den vigtige station har rigeligt med power. Fire af dem har en motor på 1.250 hk og en samlet pumpekapacitet på 3,8 millioner liter vand i minuttet. Da de opgaver, pumperne skal løse, er ekstremt vigtige, blev der stillet nogle meget strenge krav til dem. De specialbyggede pumper skulle således opfylde en række krav fra ingeniørkorpset, som ejer stationen, og Metropolitan Sewer District (MSD), som står for driften.

"Projektet krævede meget designarbejde," fortæller Tony Shade, konstruktionsdirektør hos Hall Contracting.

"Grundfos viste vejen på designmøderne og sørgede for, at kravene fra ingeniørkorpset og MSD blev opfyldt," fortsætter Shade.

Det sikrede, at processen forløb problemfrit, hvilket var særligt vigtigt, da der ikke måtte være et sekunds nedetid under renoveringen af stationen. Derfor blev der etableret to nye elforsyninger, hvoraf en var redundant, så de enorme pumper kunne udskiftes en ad gangen uden nedetid.

Et rigtigt vinderhold
For at imødekomme alle kundens ønsker på bedst mulig vis måtte Grundfos trække på alle tilgængelige ressourcer – og dem var der heldigvis mange af.

"Vi har sammensat tværfunktionelle teams med ingeniører, folk fra byggebranchen, produktionen, forsyningskæden, indkøb og industrielt design, som alle er vant til stramme deadlines. Det gjorde, at vi var i stand til at løse kundens problemer på nye, kreative måder," fortæller Mike Cates, Vice

President hos Grundfos, om det store team, som sikrede, at alle processer forløb smertefrit.

Det var også noget, man lagde mærke til hos Hall Contracting:

"Teamet fra Grundfos samarbejdede fantastisk med alle de involverede parter. Vi håber, at vi får mulighed for at arbejde sammen med dette vinderhold igen på fremtidige projekter," slutter Tony Shade.