Saltvandsflod på Kreta leverer frisk drikkevand

29. april 2015

Saltvandsflod på Kreta leverer frisk drikkevand

Takket være et nyt topmoderne afsaltningsanlæg uden for Heraklion kan de lokale indbyggere og turisterne nu drikke vand direkte fra hanerne.

Når Panagiotis Krousaniotakis kommer hjem fra skole, kan han drikke vand direkte fra hanen, mens tjenerne på den nærliggende taverna tæt på stranden kan servere gratis, frisk vand for turisterne. Også mange af hotellerne i byen har nu mulighed for at tilbyde deres gæster vand, som ikke smager af brakvand.

Den græske ø Kreta er et populært turistmål med mere end 2,5 millioner årlige besøgende. Mange af dem bor rundt om øens hovedby Heraklion tæt på byens 300.000 indbyggere. Kreta har en kystlinje på over 1.000 km, men er tør og nærmest helt uden grundvand. Øboerne har derfor altid været mere eller mindre afhængige af regnvand. I dag køber kretenserne i vidt omfang det relativt dyre flaskevand, men takket være ny innovativ teknologi pakket i fire store containere er det nu ved at ændre sig.

Billigt vand fra saltvandsflod
SYCHEM er en græsk virksomhed, som har specialiseret sig i vandrensning og afsaltning ved hjælp af avancerede teknologier som omvendt osmose og ultrafiltrering. Den indviede i 2014 et helt nyt offentligt afsaltningsanlæg vest for Heraklion, tæt på floden Almyros, som er det græske ord for "saltholdig".

"Almyros Desalination Park er et specialbygget topmoderne afsaltningsanlæg, som giver både friskt og sikkert drikkevand til en meget lav pris. Og så har vi bygget den første undervisningsfacilitet i Europa, hvor folk kan lære teknologien at kende og høre om fordelene ved afsaltning," siger Factory Manager Notis Ellinakis fra SYCHEM.

Han forklarer, at det er nødvendigt at informere og uddanne folk, da teknologien har et enormt potentiale, og da langt størstedelen af Kretas befolkning ikke er vant til at drikke afsaltet vand. Uden for anlægget er der en automatisk tappehane, hvor beboerne gratis kan hente afsaltet drikkevand.

Minimal vedligeholdelse
Anlægget er næsten fuldautomatisk. Hver enkelt del af processen, fra vandindtaget under Psiloritis-bjerget til den avancerede procedure med omvendt osmose, kan overvåges og styres fra en computer med internetadgang.

"Da dette anlæg er offentligt, er der kun blevet allokeret et engangsbeløb til projektet. Det betyder, at vi ud over at skulle levere et automatisk anlæg, der kræver minimal vedligeholdelse, også var nødt til at udvælge de bedste og mest pålidelige produkter til anlægget. Og lige netop derfor har vi været så glade for vores samarbejde med Grundfos," fortæller Notis Ellinakis.

Gensidig tillid
Key Account Manager Dimitris Dalosis fra Grundfos Hellas er blevet tilknyttet afsaltningsparkprojektet og har bidraget med værdifuld viden.

"Hele processen har været præget af gensidig tillid og fælles forståelse. Da SYCHEM henvendte sig til os og fortalte om deres behov, kunne vi give dem flere forslag, som de syntes om, og de fulgte vores råd," fortæller Dimitris Dalosis.