Vandet ligger dybt i jorden

15. november 2017

Vandet ligger dybt i jorden

Det danske brøndborerfirma PC Drill har været i vandbranchen i knap 120 år. For dem er jord ikke bare jord, men noget, der meter for meter fortæller en historie om vores vand. Når de går i dybden i jagten på drikkevand, bruger de vores pumper.

Morten Hammer betragter jordklumperne minutiøst. De grove, sort-brune stykker bliver smuldret mellem fingrene. Han står på en forblæst mark knap 10 kilometer fra Limfjorden i det nordlige Jylland. Han er brøndborer og i gang med at bane sig vej ind i et grundvandskammer til en drikkevandsboring.

- Efterhånden som vi bevæger os flere meter ned, ændrer jorden sig. Den skifter fra at være leret til at blive sandet, for så at blive mere fugtig. Vi kan bruge det til at pejle os frem til, hvor langt vi er fra vandet, forklarer han.

På marken vurderer Morten Hammer, at boringen skal være omkring 60 meter dyb, før det giver det ønskede resultat: endnu en kilde til drikkevand til borgerne i omegnen.

Boreformanden ved, hvad han snakker om. Mens han har været hos PC Drill, har han ført an ved boringer over hele landet, og hver gang har han hentet ny viden i jorden. Samtidig udbygger virksomheden altid sin erfaring, der strækker sig tilbage fra 1898, ved hele tiden at optimere arbejdsmetoderne.

- Jordlagene er forskellige alt afhængigt af, hvor i landet man er. Principperne er de samme, men vi kan aldrig rigtig vide præcis, hvad vi borer ned i. Så det gælder om at have de rigtige værktøjer med, fortæller han.

Til enhver lejlighed
I Højslev, ikke mange minutters kørsel fra marken, har Morten Hammer og kollegaerne en lagerbygning fyldt med SP-pumper. I et væld af størrelser, så der altid er en, der passer til opgaven. Også til denne boring. Ved hjælp af en gul kran løftes den udvalgte dykpumpe ud på lastbilen og bringes på banen.

- Når vi er kommet dybt nok ned, kan vi sætte et filter, og så kan vi begynde at pumpe vand op. Vi skal blandt andet pumpe i et stykke tid for at finde ud af, hvor meget vand boringen kan give. Her bruger vi altid vores Grundfos-pumper, siger Morten Hammer om pumpen, der i første omgang får plads på ladet af hans lastbil for derefter at blive kørt ud på marken og i venteposition.

Tonstungt præcisionsværktøj
Inden den kan komme i spil, skal et andet nøgleelement i brøndborerens værktøjskasse i aktion: boreriggen. En godt 40 tons tung fjernstyret maskine, der med massiv kraft kværner sig meter efter meter ned i undergrunden. Takket være usvigeligt sikre kommandoer fra Morten Hammer, der håndterer fjernbetjeningen.

- Jamen helt grundlæggende er det bedste ved boreriggen, at den kan få arbejdet gjort. Det er stort set ligegyldigt, hvilken situation vi står i, så kan vi justere os frem til en måde, vi kan få boret hullet på, lyder det fra Morten Hammer, mens han går rundt om den rødlakerede mastodont.

Og det er ikke mindst en god kvalitet i denne omgang: Forholdene på marken er udfordrende, og undergrunden stritter imod. Selv om boringen bliver afstivet med boremudder, truer hullet hele tiden med at falde sammen. Drilske omstændigheder, der ikke er unormale for brøndborersjakket.

- Der er næsten altid noget, der går lidt anderledes, end vi regnede med. Derfor er det også vigtigt for os, at vi ved, hvad vi selv bringer i spil for at løse opgaven. Vores værktøj skal virke, når omstændighederne er omskiftelige. Det er blandt andet noget af det, jeg godt kan lide ved de Grundfos-pumper, vi bruger: De virker. Hver gang, fastslår Morten Hammer, der også denne gang ender med at få styr på boringen. 


    Facebook Twitter LinkedIn