Ny Grundfos Brugsvandspumpe – Familie sparer varme og strøm med smart ny timer-funktion

Overview_TEXT

Beskrivelse

NY GRUNDFOS BRUGSVANDSPUMPE – FAMILIE SPARER VARME OG STRØM MED SMART NY TIMER-FUNKTION

Som den første i landet installerede og testede vvs-installatør og serviceleder Lasse Ilsø fra Quist VVS den nye brugsvandspumpe fra Grundfos – COMFORT med digital timer-funktion.

Det er ikke ukendt for Lasse Ilsø at snakke varmt brugsvand med sinekunder, for faktisk er husejerne generelt optaget af at kunne tappe varmt vand uden ventetid. Ikke kun fordi det er dejligt med varmt vand, når man står ogskal bruge det. Men også fordi de er bevidste om, at vand er en både knap ogdyr ressource. 

”Jeg oplever, at husejerne i højere og højere grad tænker miljø, når de overvejer nye vvs-installationer. For mig er det en naturlig udvikling af min forretning, at jeg rådgiver professionelt om de muligheder, der er for at optimere på vvs-installationerne i den enkelte husholdning. Jeg skal tænke 360 grader rundt om kundens ønsker. Med en Corona-virus, der fortsætter med at spøge, er varmt vand uden ventetid også med til at holde bakterierne fra livet. Mere generelt skal jeg også være OBS på, hvordan hverdagen egentlig er i den enkelte familie. Og derfor er det rigtig godt, at der nu er er kommet en tredje brugsvandspumpe på markedet, hvor kunden ud fra familiens forbrugsmønster selv kan indstille, hvornår der skal kunne tappes varmt vand”.

FAMILIEN BESTEMMER
Testen af den nye brugsvandspumpe foregik hos Martin Andersen, der bo med sin familie i en villa i Skanderborg. Teknikrummet bestod allerede af en ældre brugsvandspumpe, men Martin Andersen ville gerne have mulighed for at selv at vælge, hvornår der skulle være varmt vand i hanerne. 

”Jeg har ikke færre end tre hjemmeboende piger i alderen 14 til 19 år. Så der er tryk på badeværelset om morgenen og igen mellem 16 og 20, hvor de kommer hjem fra alle fritidsaktiviteterne. Og selvfølgelig skal der være varmt vand i de perioder, ellers ved jeg godt, hvem af dem, der kan råbe højest”, smiler Martin Andersen, der til daglig arbejder som salgschef hos Grundfos. ”Når nu jeg ved, hvornår spidsbelastningerne ligger, og der reelt er mulighed for at spare på varmen og strømmen i de mange timer, hvor der alligevel ikke bliver brugt varmt vand – ja, så lå beslutningen om at skifte den gamle pumpe lige for”.

Den nye COMFORT har nogle åbenlyse grønne fordele. Først og fremmest minimeres varmetabet, fordi pumpen ikke kører hele tiden. For det andet slider det på rør og komponenter i installationen, når en pumpe kører konstant, hvilket betyder øget vedligehold og flere udgifter for slutbrugeren. Den risiko minimeres med en COMFORT. 

GENKENDELIGHED TIL COMFORT-SERIEN
Rent installationsmæssigt minder den nye COMFORT Digital Timer sine to familiemedlemmer: COMFORT AUTOADAPT, der over tid tilpasser sig familiens forbrugsmønster og tilpasser start/stop derefter, samt COMFORT BASIC, som kører 100 %.  

”Den nye pumpe er ligeså nem at installere som de to andre varianter, og når man lige har prøvet timerfunktionen et par gange, giver indstillingen næsten sig selv”, forklarer Lasse Ilsø og fortsætter: ”Derudover er det supergodt, at den nye pumpe kommer med fast stik og indbygget ledning, fordi det sparer os for en masse tid og at den også  kan bruges til både veksler- og beholderanlæg”.  

UDTJENT PUMPE GØR OGSÅ NYTTE
Den erfarne vvs-installatør synes også, det er godt tænkt, at pumpehovedet kan monteres i de fleste andre pumpehuse på markedet: ”Det giver en langt større fleksibilitet, når vi taler udskiftning. Og den gamle brugsvandspumpe sender jeg til genbrug hos Grundfos’ Take Back-program. På den måde er en COMFORT både en miljømæssig god forretning, når pumpen drifter og når den skal indgå i produktionen af nye pumper. Det har jeg det godt med at være en del af”, slutter Lasse Ilsø.

Emne:

Comfort med timer funktion

Sted:

Comfort med timer funktion

Virksomhed:

Comfort med timer funktion