Bedste bilvask i Berlin

22. juni 2018

Bilvask

Kvalitetsbevidste chauffører i Berlin, som vil have det allerbedste til deres biler, foretrækker COSY-WASCH, hvor pumper og højteknologiske løsninger fra Grundfos er de vigtigste komponenter i et revolutionerende system.

Bilerne holder i kø på Potsdamer Straße i Berlin. Den ene bil efter den anden kører ind i bilvasken – og det er ikke en hvilken som helst bilvask, men den reneste og mest velduftende bilvask i den tyske hovedstad. Måske endda i hele Tyskland. Lige ved indgangen dækker den nye skumdyse køretøjet med et blidt rensende tæppe af skum, der lyser op i forskellige farver.

Virksomheden hedder COSY-WASCH, og dens gode omdømme er vokset støt siden starten i 1966 i Berlin. Hvis man stillede alle de biler, som de har vasket i alle de år, på én række, ville den ifølge folkene bag COSY-WASCH nå hele vejen fra jorden til månen og tilbage igen. I dag driver COSY-WASCH flere bilvaske i Berlin og omegn.

Når man vasker så mange biler, bruger man store mængder vand, energi og rengøringsmidler. Derfor har virksomheden fra starten sørget for, at alle vaskesystemerne er udstyret med den nyeste teknologi.

Alt under kontrol
- Jeg foretrækker at lave mit eget system. Jeg ved, at andre virksomheder bruger plug-and-play-løsninger, men jeg foretrækker at udvikle min egen. Jeg vil have, at bilerne bliver vasket perfekt hver gang, og jeg vil have et system med lang levetid, der reducerer driftsomkostningerne, siger adm. direktør Mark-Werner Helmer.

Cosy-WASCH på Potsdamer Straße er det seneste eksempel på en højteknologisk bilvask, der bruger "Tingenes Internet" (IoT), avancerede doserings- og sensorløsninger samt et skybaseret overvågningssystem. For ikke at nævne de energieffektive centrifugalpumper med integreret, højeffektiv IE5-motorteknologi, der bidrager til betydelige besparelser på el-regningen.

Hele kernen i systemet blev for nylig opgraderet til det mest avancerede niveau ved hjælp af de nyeste CRE-, CME- og NB-pumper. Integreret hastighedskontrol sikrer, at systemet skubber vandet ud med det helt rigtige tryk på det helt rigtige tidspunkt. 15 SMART DIGITAL DDA-doseringspumper sørger for, at der aldrig bruges mere sæbe og rengøringsmiddel end nødvendigt. Pumperne kan også overvåges online. Til det formål bruger COSY-WASCH Grundfos' Sysmon Cloud, som omfatter alle pumper og sensorer og dermed sikrer en nem og ubesværet overvågning.

Krystalklare fordele
- Jeg har meget store forventninger til IOT-systemet. Det vil reducere vores forbrug af kemikalier, spare tid, forbedre vores ydeevne og reducere vores miljømæssige fodaftryk. Jeg er meget tilfreds med, at alle de forskellige dele er så godt koordineret med hinanden, at jeg kan overvåge alt, uanset hvor jeg befinder mig, fortæller Mark-Werner Helmer.

Derudover anvender hans medarbejdere nu en særlig Grundfos-app, når de skal skifte kemikalier, for at forhindre, at dunkene forveksles med hinanden. Dunkene kan desuden overvåges ved hjælp af appen, så man kan bestille nye dunke i god tid.

Hele installationen er udviklet i et tæt samarbejde mellem Grundfos Tyskland, Grundfos Digital Commercial Offerings og COSY-WASCH. Ifølge Rainer Schmitz, Business Development Manager, har samarbejdet været helt i top.

Designet til succes
- Det hele startede med en digital kampagne for Smart Digital. Det var egentlig meningen, at de eksisterende pumper, som ikke var hastighedsregulerede, skulle skiftes ud med nye eksemplarer af præcis de samme modeller. Det endte dog med, at den plan blev kasseret, og at kunden valgte energibesparende E-pumper med variabel hastighed, Grundfos Direct-sensorer og intelligente digitale præcisionsdoseringspumper. Oprindeligt var det en tredjepartsvirksomhed, der skulle levere overvågningssystemet, men med vores Sysmon Cloud-platform kunne vi tilbyde dem en bedre samlet pakke. Da vi har en indgående viden om, hvordan vores produkter fungerer i specifikke anvendelser, kunne vi komme med gode forslag til optimering og forebyggende vedligeholdelse af anlægget – og ikke kun i forhold til monitoreringen. Efter udskiftningen faldt energiforbruget for en enkelt pumpe drastisk fra 2,2 til 0,8 kW.

Bilvasken i Potsdamer Straße var den første, der blev opgraderet med Grundfos-teknologien. Snart vil den næste COSY-WASCH bilvask være udstyret med iSOLUTIONS-produkter og Grundfos Cloud-platformen.