Dansk Flygtningehjælp ser stort behov for innovative vandløsninger

24. november 2015

Dansk Flygtningehjælp ser stort behov for innovative vandløsninger

Andreas Kamm fra Dansk Flygtningehjælp besøgte Grundfos i Bjerringbro. Det gav organisationen og virksomheden mulighed for at blive klogere på hinanden og på deres fælles bidrag for at sikre adgang til rent drikkevand i kriseområder.

Når snakken falder på verdens brændpunkter, er udfordringerne mange. En af de største og med akutte er adgangen til rent vand. Hvordan skaffer hjælpeorganisationerne den nødvendige mængde vand i den rigtige kvalitet til den rigtige tid? Og hvordan sikrer de, at forsyningen af vand er både pålidelig og langtidsholdbar? Det var nogle af de spørgsmål, som Andreas Kamm, Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, fik svar på, da han besøgte Grundfos i Bjerringbro.

Andreas Kamm fik blandt andet mulighed for at se og høre om, hvordan ny teknologi sikrer pålidelig og sikker adgang til rent drikkevand – også i det lange løb. Han blev eksempelvis præsenteret for AQtap, der i sin grundform er en automatisk vanddispenser, hvor brugerne betaler for det vand, de tapper, via betalingskort, der kan ”toppes op” via en mobiltelefon. Systemet er i dag installeret i flere afrikanske lande og er senest blevet introduceret i både Indien og Indonesien.

- Jeg synes, det er interessant, at der kan bygges en forretning op omkring det her. Jeg synes, at der er et stort potentiale i, at lokale kræfter tager ejerskab, og fordi de kan tjene penge på det, har de et yderligere incitament til at holde systemerne i drift. Løsninger som disse kan blive til en forretning, snarere end en foræring, og det tror jeg, er den rigtige vej at gå, siger Andreas Kamm.

Han forestiller sig, at systemer som dem, han har set hos Grundfos, kunne have stort potentiale i for eksempel Mellemøsten, hvor man er vant til avanceret teknologi og moderne betalingsformer.

Besøget var i første omgang en mulighed for, at parterne kunne lære hinanden bedre at kende, og Generalsekretæren brugte også tid på at fortælle om nogle af de udfordringer, hans organisation står over for i sit arbejde. Og det gav værdifuld viden.

- Dansk Flygtningehjælp yder et stort og imponerende arbejde ude i kriseområder, og det var særdeles lærerigt at høre Andreas Kamm give os et indblik i deres udfordringer og behov. Det giver os mulighed for at udvikle vandløsninger, der kan løse konkrete opgaver rundt om i verden, siger Niels Due Jensen, formand for Poul Due Jensens Fond, og en af værterne ved besøget.