Det bedste vand i Karelen

03. juli 2018

Karelen

Det nordvestlige Rusland flyder bogstaveligt talt med vand. Det er et område, der er kendt for store søer og store vådområder. Petrozavodsk er hovedstaden og den største by i republikken, og de fleste af byens 300.000 indbyggere får deres drikkevand fra den nærliggende sø Onega. Men nogle nye beboelsesområder i udkanten af byen har valgt en anden kilde.

Vi får vores vand fra en vandåre, der dækker det meste af det sydlige Karelen. Tre store pumper fra Grundfos leverer vand til vores bygningskompleks med omkring 5.000 mennesker, forklarer Vitaliy Markov, General Manager for Drevlyanka Vlll, en del af Chistiy Gorod.

Vores egen vandforsyning
Ordene Chistiy Gorod betyder "klar by", og det er navnet på et enormt byggeprojekt i umiddelbar nærhed af et skovområde med flyvende ænder og omstrejfende elge.

- Da vi skulle beslutte, om vi ville være en del af den offentlige vandforsyning eller investere i vores egne brønde, var den vigtigste faktor omkostningerne. Vi kunne spare halvdelen ved at have vores eget anlæg, siger Vitaliy Markov, der selv bor i en af lejlighederne.

Foretrukken leverandør
Grundfos blev valgt som hovedleverandør af det komplette anlæg – herunder SP-og NB-pumper, frekvensomformere, filtrering, beluftning og tilsætning af klor. Tre store 26 kW SP-pumper leverer gennemsnitligt 2.000 m3 om dagen, men pumperne og desinfektionssystemet kører ikke hele tiden. De arbejder normalt fem dage om ugen. Vand til daglig brug tages fra to store lagertanke.

- Grundfos var den eneste leverandør, der tilbød en komplet løsning, som også omfattede service. På grund af digitalisering drives hele systemet af kun to personer – andre anlæg kræver op til ti personer. Den vigtigste faktor var den fremragende energieffektivitet i anlægget, som har givet os betydelige besparelser, siger Rodion Andreev, leder af Vodokanal 3.

Bedste vand i området
Ifølge lederen af bygningskomplekset er vandkvaliteten den bedste i hele Karelen. Vandet er naturligt og sundt.  I dag taler folk endda om det i byen, når de sammenligner det med vandet fra søen.

- Vi er forkælede med vand i dette område, men jeg hører ofte, at nye lejere er overraskede over, hvor frisk og velsmagende vores vand er. Det giver vores navn, Chistiy Gorod, ekstra pondus, siger Vitaliy Markov.

Plads til udvidelse
Snart vil der blive opført et nyt bygningskompleks. Drevlyanka VL er allerede undervejs, og det vil stå færdigt i 2023/24. Det betyder, at efterspørgslen efter vand fra den underjordiske flod vil stige med tiden. Og for at imødekomme den stigende efterspørgsel er man ved at planlægge en ny brønd.

- Vi vil øge kapaciteten med 50 procent, siger Dmitriy Potashev, Sales Engineer hos Grundfos. Ikke kun ved at bore en ny brønd, men også ved at øge flowet i den eksisterende installation. Det vil gøre dette vandværk til det største og eneste af sin art i hele Karelen.