29. marts 2017

Effektivitet, ydeevne og holdbarhed pakket ind i rustfrit stål. Grundfos’ berømte SP-pumpe sætter fortsat standarden for dykpumper verden over. I år fejrer den 50 års jubilæum, og selvom avancerede forbedringer og anvendelsesmuligheder er kommet til, så er det originale konstruktionsprincip intakt.
Skjult under jorden leverer den ikoniske SP-pumpe hver dag grundvand til flere hundrede millioner mennesker over hele kloden. Pumpen har nu været på markedet i et halvt århundrede, samtidig med at løbende teknologiudvikling har sikret SP-pumpen en solid plads i den digitale tidsalder. Avancerede tilføjelser til styring, overvågning og applikationer gør SP-pumpen til en moderne klassiker.
- SP-pumpen er fortsat et topprodukt i vores portefølje, hvilket i høj grad siger noget om, hvor innovativ den originale konstruktion var. Kombinationen af design og materialevalg anses stadig for optimal, og gennem forskning og udvikling har vi formået at holde produktet førende i forhold til energieffektivitet og forbedringsmuligheder, siger Søren Skjalm-Rasmussen, direktør for Water Utility Business Development.
I alt er der produceret svimlende fire millioner SP-pumper, siden Poul Due Jensen præsenterede den første udgave i marts 1967. Pumpen var verdens første dykpumpe fremstillet udelukkende i rustfrit stål, og den blev hurtigt berømt for sin holdbarhed og effektivitet. Pumpen vandt sågar Dansk Industris prestigefyldte designpris for en harmonisk balance mellem teknologi, funktion og form.
En del af fremtidens vandløsninger
Ud over drikkevandsforsyning er SP-pumpen også et foretrukket produkt til markvanding, hvor nye, digitale løsninger vil kunne give landmænd mulighed for præcis fjernstyring og overvågning af vandingssystemet.
Pumpekonstruktionen i rustfrit stål gør SP-pumpen meget modstandsdygtig,
hvorfor den også bruges til minedrift, hvor et hårdt miljø stiller store krav til pumpens holdbarhed. I disse år er der desuden et stigende fokus på ikke kun
energieffektivitet, men også vandeffektivitet.
- Vi skal sørge for, at vi bruger grundvandsressourcerne, der er tilgængeligt på jorden klogest muligt. Potentialet ved at digitalisere vandingssystemer er stort og fordi SP-pumpen er oplagt til at indgå i disse løsninger, kan den spille en afgørende rolle i at løse de alvorlige vandudfordringer, som verden står overfor, siger Søren Skjalm-Rasmussen.
Milepæle mod topmoderne teknologi
Siden 1967 har rejsen med SP-pumpen budt på flere udviklingsmæssige milepæle for Grundfos’ dykpumpe-program. Indførelsen af spline-akslen i pumper til private vandforsyninger skar i 1982 betydeligt ned på produktionstiden og materialeforbruget, og i 1992 blev motorer med indbyggede mikro frekvensomformere introduceret. Da den seneste generation af SP-pumper med navnet SP7/9/11/14 blev lanceret i 2014, blev energieffektiviteten taget til et helt nyt niveau, der ikke blot levede op til, men overgik EU’s krav til vandpumpers energieffektivitet.
Mange nye applikationsmuligheder er også kommet til. Eksempelvis gør Grundfos Solar Inverter (RSI) det muligt at forbinde SP-pumpen til solceller og dermed udnytte bæredygtig energi, også de steder hvor et stabilt elnet ikke er tilgængeligt.
Det estimeres, at der i dag er cirka 1,3 million SP-pumper installeret verden over. De mange nye tilføjelser og applikationsmuligheder gør SP-pumpen til en blomstrende klassiker, der nu har bevist sin levedygtighed gennem hele 50 år, og som uden tvivl vil udgøre en hjørnesten i Grundfos’ pumpeprogram i mange år frem.