Kronjuvelen der disruptede branchen

07. december 2018

Ivan

MGE-motoren var et unikum, da den blev lanceret for 25 år siden. Vi fortæller jubilarens historie og møder manden, der beskyttede den gyldne teknologi mod efterligninger.

- Når vi lukker for i dag, så husk lige at tage den ud af montren og med hjem på hotellet.

Niels Due Jensen, tidligere koncernchef, giver en vigtig besked på ISH-messen i Frankfurt. Det er to år før lanceringen af MGE-motoren, der i 1993 bliver nyheden, alle taler om. 'Den' er X99 – motorens hjerte.

'Kronjuvelen', som X99 også bliver kaldt, står om dagen bag glas på et leje af rødt fløjl. Om aftenen er det Ivan Knudsens opgave at passe på den dyrebare opfindelse.

- Hver aften når messen var blæst af, fjernede jeg modulet, puttede det i en dertil indrettet transportkasse og bragte det sikkert hjem på mit hotelværelse. Om jeg sov med kassen under hovedpuden, kan jeg ikke huske, men under alle omstændigheder var der ingen uønskede personer som fik fat i guldklumpen, så missionen lykkedes, husker den daværende produktchef i dag.

Revolutionær lancering

Med lanceringen af MGE-motoren bliver omformer, motor og pumpe for første gang nogensinde samlet i én enhed. Intet mindre end en verdensnyhed.

- Det revolutionerende var, at det hele kunne bygges sammen. Ikke noget med ledninger, alt var integreret. Det var et stort skridt, og konkurrenterne tabte kæben. Jeg tror da nok, de var lidt rystede, fortæller Ivan Knudsen, der arbejdede hos Grundfos fra 1984 til pensionen i 2017. Altid med hastighedsstyrede pumper i centrum og MGE-lanceringen som et af højdepunkterne.

brochure%201993

'Der er noget særligt ved en Grundfos motor', proklamerede salgsbrochuren dengang. Det særlige, foruden fraværet af ledninger, er, at motoren automatisk sænker hastigheden på en pumpe, når behovet for pumpeydelse er lavt. Det betyder energibesparelser, og også for 25 år siden havde Grundfos fokus på gevinster for både miljøet og økonomien.

- Vi markedsførte motoren på mulighederne for at spare betydeligt på strømforbruget. Dengang fokuserede kunderne dog ikke så meget på klimaet men på energibesparelser, der kunne ses på deres egen bundlinje, uddyber Ivan Knudsen.

Stor strategisk betydning

Spol frem til 2018 og mød tredje generation frekvensomformere. MGE-motoren fra 1993 har fået børnebørn og høster fortsat store energibesparelser hos kunder verden over – ofte omkring 50 procent.

MGE-motoren har i dag den højeste virkningsgrad på markedet og er fortsat en hjørnesten i Grundfos' kontinuerlige bestræbelser på at positionere sig i den globale, forreste række som leverandør af energibesparelser til gavn for klimaet og kunderne.

Blandt andet takket være fremsynethed fra udviklingen begyndte i firserne over lanceringen for 25 år siden frem til de nye versioner i dag. 

- Vi var absolut først på markedet i 1993 og havde ingen konkurrenter de første år. MGE-motoren har haft stor strategisk betydning, fordi produktet var forud for sin tid ved at være forberedt til optimale løsninger og digitaliseringen. Der var ganske vist ikke internet i 1993, men produktet var fra starten gearet til løbende at opdatere til markedsstandarden, siger Dennis Tolstrup Kristensen, Senior Product Line Manager, MGE og Drives.

Der var altså god grund til, at Niels Due Jensen var så ivrig for at gardere sig mod kopister.