Motorvejen mod fremtidens Kina

12. juli 2016

Motorvejen mod fremtidens Kina

Jingxin-motorvejen strækker sig fra Beijing til Urumqi. 2.500 kilometer gennem Gobi-ørkenen, bjerge og byer. Pumpestationer fra Grundfos sørger for, at der er frisk vand langs vejen.

Kina udvikler sig konstant. Fra øst til vest opstår der hele tiden nye muligheder, og det enorme land har brug for en veludbygget infrastruktur til at forbinde de mange voksende byer. Jingxin-motorvejen forbinder Beijing med Urumqi, den største by i Xinjian Uygur-regionen i det nordvestlige Kina. Når den er færdig, vil den løbe over mere end 2.500 kilometer og skære sig igennem bjergområder og store, øde ørkener. En del af rejsen går gennem Gobi-ørkenen, hvor det mildest talt er meget vanskeligt at opdrive frisk vand. Ti præfabrikerede pumpestationer fra Grundfos spiller imidlertid en vigtig rolle på både kort og lang sigt ved at forsyne anlægsarbejderne med vand nu og stille de rejsendes tørst i fremtiden. De store præfabrikerede stationer af fiberglas indeholder moderne udstyr, herunder pumper, og vil være klar til at blive sat i drift på stedet fra dag ét.

- Det er vigtigt at have adgang til vand. Det er forbundet med en del udfordringer at arbejde på et fjerntliggende sted som her. Der bor næsten ingen mennesker langs dele af motorvejen, og derfor er det meget vigtigt, at vandforsyningen er pålidelig. Vi har brug for udstyr af høj kvalitet, da det ikke er så let at få serviceteknikere ud til de forskellige steder, siger Qin Guo Zhang, projektleder hos Shuangan Yongji Industrial Technology Co., Ltd., som har stået for etableringen af Jingxin-motorvejen.

Hurtig og hårdfør
Den løber gennem ørkenen, hvor omgivelserne er særdeles barske. Temperaturen kan være ekstremt høj og uhyggeligt lav. Og det stiller store krav til både det installerede udstyr og de mennesker, som arbejder her.

- Omgivelserne gør, at arbejdsbetingelserne er meget hårde. Installationen skal færdiggøres hurtigt, da konstruktionsarbejderne her har dårlige levevilkår, og udstyret skal være hårdført, siger Qin Guo Zhang.

Og da vand også spiller en stor rolle for hele konstruktionsprocessen, skulle pumpestationerne stå klar inden for ganske kort tid, hvilket gjorde Grundfos' plug-and-play-løsning ideel.

- Vi kørte efter en meget stram tidsplan. Grundfos leverede hele løsningen inden for den frist, vi havde opstillet, tilføjer Qin Guo Zhang.

Nye veje i horisonten
Jingxin-motorvejsprojektet førte mange positive ting med sig for Grundfos. Ud over at være det første af sin slags i Kina og et vidnesbyrd om virksomhedens produktionskapacitet har projektet også en række interessante perspektiver for fremtiden.

- Først og fremmest er vi stolte over at være med til at forbinde Kina og dermed yde et bidrag til vores lands vækst. Og så er vi glade for, at vi også vokser sammen med projekterne. Jingxin-motorvejen er ikke den eneste af sin slags, og projektet åbner for nye muligheder for os inden for vandforsyning. For eksempel vandforsyning langs lange jernbanestrækninger og andre motorveje. Samtidig styrker det vores omdømme i branchen, at vi er blevet udvalgt til at deltage i et så vigtigt projekt, fortæller Jason Dang, Senior Sales Manager for Water Utility, Waster Water and Water Supply hos Grundfos China.

Pumpestationerne er placeret langs en strækning på 815 kilometer fra Linhe til Bai Geda syd for Mongoliet.