Ny MULTILIFT løfter Grundfos til tops

10. juli 2012

Ny MULTILIFT løfter Grundfos til tops

En ny, banebrydende udgave af løftestationen MULTILIFT kommer nu i syv forskellige versioner. Den er nem at installere, har en specialbygget sensor og intelligent kontrolboks samt et unikt tankdesign.

Navnet er det samme, men med den nye MULTILIFT har Grundfos taget et kæmpe skridt. Via en række nye features er løftestationen nu et af de førende produkter på markedet.

- Lanceringen af den nye MULTILIFT er en del af vores strategi, hvor vi satser hård på at opnå en større markedsandel på området inden for løftestationer, siger Group Vice President Jens Lübeck Johansen og fortsætter:

- Med flere, udvidede versioner af den nye MULTILIFT får vi et produktprogram, som dækker meget bredt, hvilket har stor betydning for vores kunder.

Perfekt løsning til flere formål
En løftestation pumper spildevand fra eksempelvis toilet- og badefaciliteter i en kælder til den nærmeste kloak eller septiktank. Og der er mange fordele ved at installere en MULTILIFT i kælderen, når større bygninger skal bygges eller renoveres. Eksempelvis sørger det lukkede system for, at det er slut med oversvømmelse i kælderen, når der er skybrud. Det fortæller
Program Manager Ralf Schomäcker.

- Med MULTILIFT undgår man dyr rørføring uden for bygningen, fordi spildevandet bliver løftet op og pumpet væk, siger han.

Ralf Schomäcker fremhæver, at en anden stor fordel er, at den nye MULTILIFT kræver mindre vedligehold, og når den skal serviceres er det nemmere og mere enkelt end tidligere.

Unikt produkt med fantastiske egenskaber
Installationen af løftestationen er en plug and play løsning, hvor installatøren med et justerbart hjul nemt sætter produktet op, uanset hvordan afløbsrørene er placeret.
Den specialbyggede sensor sørger for konstant overvågning af niveauet i tanken, mens den intelligente kontrolboks gør, at MULTILIFT’en er nem at installere, betjene og vedligeholde.
Tankens unikke design sørger desuden for, at den ikke stopper til og dermed undgår man at skulle rengøre tanken så ofte som tidligere.

- Simpel installation, den nye sensor, kontrolboksen og tankens design gør produktet til noget helt specielt. Jeg er stolt over, at vores opgradering af MULTILIFT nu gør os i stand til at tilbyde kunderne et unikt produkt, siger Ralf Schomäcker.

Den nye MULTILIFT bliver frigivet til salg den 17. juli.