Vores MGE-motorer trodser svensk vinterkulde

14. februar 2019

Eden Aquatech

Temperaturer på ned til 20 minusgrader har fået andre motorer til at give op. Men vores intelligente og robuste MGE-motorer fortsætter ufortrødent på bæredygtige missioner på svenske søer.

Nogle steder bidrager MGE-motorerne til at rense søerne for forurening. Andre steder er de med til at holde fiskene i live, når et tykt lag is eller sne ellers ville gøre vandet mørkt og iltfattigt. Alle opgaver løses helt uden brug af kemikalier, og selv ikke de laveste temperaturer kan stoppe motorerne, der er anbragt på en flydende tømmerflåde. Derfra trækker de via en aksel en propel, der pisker luft ned i vandet.

Reddet af elektronik
Det flydende apparatur er udviklet af den svenske miljøvirksomhed Eden Aquatech AB, der tidligere uden held har prøvet sig frem med motorer fra andre producenter, men de var ikke i stand til at modstå vinterkulden.

- Når termometret viser 20 frostgrader, gør kulden vandet tykt og luften iset. Det belaster motorerne så hårdt, at de første, vi brugte, blev for varme og gik i stå, fortæller Svend Kofod Petersen, der er direktør i Eden Aquatech AB.

Først da han fik kontakt til Leif Thomassen fra Grundfos, som fra sin base i det danske salgsselskab er ansvarlig for hele koncernens salg af motorer, fik han løst sit problem.

- Grundfos-motorerne fungerer altid perfekt, for når temperaturen falder, kan de med hjælp fra den indbyggede elektronik selv finde ud af at regulere ydelsen, så de ikke overbelastes. Og så har de også den store fordel, at de bruger langt mindre energi end de andre motorer, vi har forsøgt os med, forklarer Svend Kofod Petersen.

Fjernstyres via app
Leif Thomassen hjælper løbende Svend Kofod Petersen med at forfine og videreudvikle udstyret -blandt andet ved at forsyne motorerne med trådløs fjernstyring og -overvågning. På en PC eller en smartphone med en Grundfos GO-app kan teknikerne styre motoren og følge med i driften. Og på PC’en kan man med hjælp fra Grundfos Remote Management blandt andet tjekke, om den fungerer, som den skal, og lever op til de forventede energibesparelser.

- Det er sjovt at arbejde sammen med en kunde, der har gode evner som opfinder, og som udsætter vores motorer for belastninger, de ellers kun sjældent kommer ud for, siger Leif Thomassen.

Svend Petersen på sin side glæder sig over, at han ikke blot har fundet en motor, der aldrig svigter, men også en professionel samarbejdspartner.

- Jeg kunne ikke drømme om at finde en anden leverandør, siger han.