Bæredygtig motor er publikumsfavorit i Tyskland

24. marts 2014

Bæredygtig motor er publikumsfavorit i Tyskland

Ved en stor fagmesse i Tyskland tiltrak den nye MGE-motor fra Grundfos sig en pæn portion opmærksomhed.

Da SHK messen, en fagmesse for sanitet, varme, air conditioning og bæredygtig energi, løb af stablen tidligere på måneden i Essen i Tyskland, tiltrak MGE-motoren fra Grundfos sig en del af opmærksomheden. Den blev nemlig fremhævet blandt de bedste produkter, da den vandt ’Best-of-SHK” prisen i kategorien bæredygtighed.

Det var tidsskriftet SI-Informationen, der udnævnte vindere i tre forskellige kategorier. Førstepladserne blev besat på baggrund af en afstemning blandt bladets mange læsere, der fortrinsvist udgøres af installatører og andre fagfolk. At de næsten 50.000 læsere pegede på Grundfos-produktet bringer selvsagt tilfredshed med sig – og giver en indikation på, hvad der er blandt topprioriteterne for installatører.

- At vi kan vinde med et produkt, som de fleste installatører ikke har meget med at gøre i deres daglige arbejde, siger mig, at målgruppen her er meget interesseret i energieffektivitet, siger Dirk Schmitz der er ansvarlig for kommunikation og PR hos Grundfos i Tyskland, Østrig og Schweiz.

SI-Informationen har gennem de seneste 17 år uddelt branchepriser og ’Best-of-SHK’ prisen har været på programmet de sidste fire år. Grundfos har tidligere været nomineret til den fornemme anerkendelse for cirkulationspumpen MAGNA3 og smartphone applikationen AppCAPS, men det er første gang, vi tager stikket hjem.