Grundfos hjælper med at bekæmpe den globale opvarmning

04. november 2008

Grundfos hjælper med at bekæmpe den globale opvarmning

Grundfos har i mange år efterstræbt en miljømæssigt ansvarlig produktion. Vi var de første, der lancerede en A-mærket pumpe, og vi arbejder til stadighed på at skabe teknologisk fremgang i kraft af vores innovative, fremragende kvalitetsprodukter.

De nuværende pumper er typisk D-mærkede. Hvis de udskiftes med nye A-mærkede produkter fra Grundfos, kan det medføre enorme energibesparelser. A-mærkede cirkulationspumper bruger op til 80 % mindre energi end D-mærkede pumper, og de kan skære op til 10 % af elregningen for en gennemsnitshusholdning.

Den internationalt anerkendte, selvstændige organisation Europump har vurderet, at hvis alle D-mærkede pumper i Europa blev udskiftet med A-mærkede modeller, ville det give en besparelse på 44 mia. kWh pr. år. Det svarer til den samlede afgivne effekt fra fem atomkraftværker.

Hos Grundfos kan vi i fællesskab med vores kunder gøre dette til virkelighed af hensyn til vores planets sikkerhed og fremtid.