Vild med vand

17. december 2014

Den Arktiske Ring bebos i øjeblikket af to isbjørne, en han og en hun. Anlægget har plads til en tredje isbjørn på sigt.

Næsten to millioner liter vand udgør den flydende kerne i Den Arktiske Ring i Københavns Zoo. Det er vigtigt, at anlægget har den højeste kvalitet hele vejen igennem.

Isbjørnen dykker ned i vandet med en imponerende ynde for et dyr, der vejer over 600 kilo. Dens kæmpestore labber skovler vandet til side, mens den skyder gennem vandet som en pelsklædt torpedo. Den otte år gamle han nyder at boltre sig i det klare blå vand i Københavns Zoo.

"Det er afgørende, at saltvandet i anlægget er koldt, rent og klart. Det er med til at sikre, at anlægget ligger så tæt op ad isbjørnens naturlige miljø som muligt," siger Zaco Sonne.

Han er dyrepasser og ansvarlig for isbjørnenes daglige trivsel i Den Arktiske Ring. Det imponerende anlæg dækker et areal på 3.200 kvadratmeter og giver havens 1,4 millioner årlige besøgende et kig ind i isbjørnenes verden midt i København.

Næsten som i Arktis
Side om side med isbjørnene kan man opleve andre arktiske dyr nyde livet i det kæmpestore anlæg. Den Arktiske Rings ubestridte hersker deler nemlig pladsen med fugle og sæler.

Alt i dyrenes omgivelser er designet til at være så tæt på deres naturlige miljø som muligt. Også selv om det er menneskeskabt.

Det danske rådgivende ingeniørfirma Strunge Jensen har fungeret som rådgiver og projektleder under opførelsen af Den Arktiske Ring og har nøje udvalgt de løsninger, der driver det store anlæg, herunder pumperne, hvoraf Grundfos har leveret næsten 80 procent.

”Det var vigtigt for os, at pumperne til de forskellige opgaver var energieffektive og meget driftssikre, og Grundfos-pumper besidder begge egenskaber. Grundfos var også en meget pålidelig partner, som leverede de nødvendige produkter og den nødvendige støtte under hele projektet,” siger ingeniør Bo Hviid Pejtersen fra Strunge Jensen.

Bag kulisserne
Høje gisp og begejstrede udbrud lyder fra tilskuerne, når den lodne kæmpe glider gennem vandet bag den tykke glasrude. For de besøgende har isbjørnens københavnske territorium intet med pumper at gøre. Helt som planlagt.

”Vi ved, at en af de ting, kunderne sætter pris på ved vores produkter, er driftssikkerhed. En pumpe er nogle gange bare en pumpe og ikke noget, der bliver lagt mærke til, når den kører, som den skal. Vi leverer solide produkter, som klarer arbejdet. Det er en del af vores fundamentale styrke. I Den Arktiske Ring er det isbjørnen, der er stjernen. Pumperne skal blot spille deres vigtige rolle bag kulisserne – og spille den godt.” siger Claus Witt, Managing Director hos Grundfos i Danmark.